This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849:衰减模式下的驱动器噪声问题。

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1590758/drv8849-noise-issue-in-driver-with-decay-mode

器件型号: DRV8849

您好:  

我们在时会遇到明显的电机可闻噪声 DECAY =接地 (0E) 、但电动机在运行时会安静运行 衰减保持开路 (Hi-Z) 。 根据数据表、纹波控制模式 (DECAY = GND) 应可降低噪声、但在我们的设计中、它会导致相反的效果。


如需了解相关信息、电机电导线长度约为 300 毫米 。  所采用的扭矩  12V 和使用 两个步进电机 两者都会产生噪音。

我们已经尝试了以下迭代:
移除 0E 电阻并保持衰减浮动 (Hi-Z)——噪声消失。

下图是使用 0E 电阻器时的情况。 (在末尾观察到噪声)。

8380a5a6-f337-4a53-9991-d85daae492c8.png

下图给出了没有 0E 电阻器的情况(末尾不会观察到噪声)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、

    [报价 userid=“622292" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1590758/drv8849-noise-issue-in-driver-with-decay-mode ]我们在以下情况下会遇到明显的电机可闻噪声 DECAY =接地 (0E) 、但电动机在运行时会安静运行 衰减保持开路 (Hi-Z) 。 根据数据表、纹波控制模式 (DECAY = GND) 应可降低噪声、但在我们的设计中、它会导致相反的效果。

    衰减模式纹波控制和动态衰减均 基于智能调优技术。 其中任何一种都可以正常使用、不会出现任何问题。 纹波控制衰减下的可闻噪声较低 DECAYx = GND 取决于 STEP 频率、电机 IFS 电流设置、VM 电压、电机 BEMF 常数以及电机 L 和 R 参数。 对于某些电机、在可闻噪声方面、动态衰减优于纹波控制。 这是预期结果。  

    已删除 0E 电阻并保持衰减悬空 (Hi-Z)--噪声消失。

    这会将衰减设置为动态衰减和 tOFF 32 μs 、这是一种很好的设置。 PWM 斩波频率可能为 tON + tOFF < 50 μs  或> 20kHz、这将高于可闻频谱。 如果这为电机和应用提供了更好的结果、则应无问题地使用此模式、DECAYx =高阻态。  

    只有图片已在您的帖子中共享、我们无法看到对比。 如果可能、共享放大了当前图像、以在屏幕上显示两个完整的电流周期。 电机运行或电机保持模式期间是否会发出可闻噪音? 动态衰减应该能为电机的运行和保持运行提供良好的效果。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Murugavel4637 


    感谢您的答复。

    在电机完成阶跃并进入保持模式后会产生噪声按住大约 1.6–2 秒后、会听到可闻噪音、即使 EN 在这段时间内仍处于开启状态。

    放大下图以显示最后一个电流周期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、

    感谢您的澄清。 当电机 驱动器处于保持电流模式时、STRC 衰减模式会产生可闻噪声、具体取决于我看到的电机。 这是因为 tOFF 时间较长且保持电流较低、并且 PWM 调节频率处于可闻范围内。 更改为 STDD 将解决此问题。 以下解决方案适合您。 我假设首选#1 、因为除了删除 0Ω 外、它不需要任何其他更改。

    1. 对于运行电流和保持电流输出、更改为 STDD DECAY 引脚高阻态。
    2. 在运行模式下保持 STRC 衰减,在保持模式下保持高阻态 — 这需要 GPIO 控制。  

    此致、Murugavel