Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A
器件型号: MCF8329A
您好!
我目前正在为一位客户提供 MCF8329A 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器的帮助。 我对该器件的工作方式有几个疑问、如果您能为我回答这些问题、将会非常有帮助。
- 一个用例可能是同步运行多个电机。 能否并联多个 MCF8329?
我们不关心末端停止、只需确保两个或更多电机同步运行。 速度相同、方向相同。 像一张桌子一样、每侧被 2 个电机抬起、因此必须以相同的方式运行。 也许可以使用同一芯片运行多个电机?
- 我目前使用 EVM 来测试驱动电机。 在这里、我始终需要在 SmartTune 中生成配置。 电机值的校准可以自动完成还是可以从文件中完成? 假设我要更换最终产品上的电机、那么我是否需要再次运行整个校准序列? 在校准电机时、全速运行。 这是必需的吗? 我想在最终产品中驱动执行器、但这是不可能的。 电机是否可以自行校准、然后在进入执行器时仍使用相同的设置?
- 如果电机进入末端停止位置、会发生什么情况? 是否存在“失速检测“过流限值?
感谢您发送编修。
此致、
Lasse Rommelfangen