This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:有关 MCF8329A 的问题

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1590601/mcf8329a-questions-about-the-mcf8329a

器件型号: MCF8329A

您好!

 

我目前正在为一位客户提供 MCF8329A 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器的帮助。 我对该器件的工作方式有几个疑问、如果您能为我回答这些问题、将会非常有帮助。

 

  1. 一个用例可能是同步运行多个电机。 能否并联多个 MCF8329?
    我们不关心末端停止、只需确保两个或更多电机同步运行。 速度相同、方向相同。 像一张桌子一样、每侧被 2 个电机抬起、因此必须以相同的方式运行。 也许可以使用同一芯片运行多个电机?

 

  1. 我目前使用 EVM 来测试驱动电机。 在这里、我始终需要在 SmartTune 中生成配置。 电机值的校准可以自动完成还是可以从文件中完成? 假设我要更换最终产品上的电机、那么我是否需要再次运行整个校准序列? 在校准电机时、全速运行。 这是必需的吗? 我想在最终产品中驱动执行器、但这是不可能的。 电机是否可以自行校准、然后在进入执行器时仍使用相同的设置?

  2. 如果电机进入末端停止位置、会发生什么情况?  是否存在“失速检测“过流限值?

 

感谢您发送编修。  

 

此致、

Lasse Rommelfangen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lasse:

    1. 我们无法通过单个 MCF8329 驱动器驱动多个电机。 MCF8329 基于无传感器 FOC 算法、该算法需要单个电机相电流来驱动电机。 因此、每个电机都需要一个 MCF8329 驱动器。

    2. 成功执行 SmartTune 操作后、执行 EEPROM 写入、这样会将 SmartTune 测量的电机启动参数保存到器件的内部 EEPROM 中。 每次器件上电时、这些参数都将加载到 RAM(影子)中以运行器件。

    3. 是的、我们有过流故障 (LOCK_ILIMIT) 和异常 BEMF 故障 (LOCK2_EN) 来检测电机失速情况。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dhinesh、

    感谢您的答复!

    1.对于我的应用,我需要多个电机并联运行。 由于您说 MCF8329 无法同时驱动多个电机、因此是否可以 并联多个 MCF8329? 也许这可以通过同一个微控制器来实现。 或者是否有其他方法同步多个电机?

    2.对于最终产品的生产,我们不希望每次为每台 设备单独获得电机的生成配置。 是否可以在 SmartTune 或其他工具中生成一次配置、然后为同一批次中的所有其他电机驱动器上载此配置? 导致每次使用相同的电机。

    3.是否可以在无负载的情况下在电机上生成配置(例如从 SmartTune 生成),然后在电机上放置负载(例如将其放入执行器),然后仍然使用相同的配置来驱动电机?

     

    感谢您的回答!

    好极了  

    Lasse.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lasse:

    1. 是的、我们可以通过将 MCF8329 的 SPEED/WAKE 引脚连接到公共控制器、并联多个 MCF8329 IC 以同时驱动多个电机。
    2. 我们只需运行一次 SmartTune 工具、就可以将生成的配置编程到所有 MCF8329 器件中、因为所有电机的电机规格都相同。
    3. 是的、SmartTune 生成的“无负载“配置可用于具有负载的电机。 但是、如果您计划在速度环路模式下运行电机、则需要对速度环路 Kp 和 Ki 参数进行一些手动调优。

    谢谢、

    Dhinesh