Other Parts Discussed in Thread: UCC5880-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC5880QEVM-057
主题中讨论的其他器件: UCC5880-Q1
我们在设置与 UCC5880-Q1 IC 的 SPI 通信时遇到问题。 我们总是将 MISO 返回为 0x0000。 测试环境:AURIX TC 375 Hitex 屏蔽伙伴和 GDIC 评估板以独立外设模式连接。
迄今采取的步骤:
-
软件
-
已根据 GDIC SPI 预期验证配置(位长度,字节序,时序参数,极性等)
-
已审核 TI CDD 的实施
-
已使用测试序列测试版本信息 (0x18) 和状态 (0x12)。 在这两种情况下都接收到 0x0000
-
-
硬件
-
已查看、未设置任何故障(nFLT1 变为高电平)。 这也意味着应启用 SPI 通信。
-
使用测试设备来检查 VCC1 是否确实在范围内等
-
无噪声(导线长度,波特率等有所减少)
-
确保独立模式的跳线设置正确
-
提前感谢您的支持!