This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:DRV8329AQRGFRQ1–GHC 未升压/自举电容器未充电

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1590697/drv8329-q1-drv8329aqrgfrq1-ghc-not-boosting-bootstrap-capacitor-not-charging

器件型号: DRV8329-Q1

我们遇到了 DRV8329AQRGFRQ1 上的 GHC 输出问题。
C 相的自举电容器未在充电、因此 C 相的高侧 MOSFET 无法获得所需的升压电压。

以下是测得的电压电平(均以 GND 为基准测量):

  • GVDD:12.2 V

  • PVDD:12.2 V

  • AVDD:3.3V

  • CPL–CPH:12.2 V

  • nSLEEP/nFAULT:3.3V

  • DRVOFF:0V

  • GLA、GLB、GLC:12.2 V

  • GHA、GHB:19.8V(预期升压电平)

  • GHC:12.2 V(无升压—保持在 PVDD/GVDD 电平)

似乎只有 C 相自举没有建立电荷泵电压(增加到 PVDD 以上)、而 A 相和 B 相正常工作。

您能帮助我们了解在什么情况下 C 相自举电路可能无法充电、以及接下来应该检查什么诊断吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshil:

    您能否分享您的原理图和所使用的 MOSFET?

    您能否提供以下条件下每个相位的波形:

    GHx、以 SHx 为基准

    BSTx、以 SHx 为基准

    SHx、以 GND 为基准

    GLx、以 GND 为基准

    最好在低侧导通时直观地比较每个相位、自举电路应该进行充电。

    我不确定导致此问题的原因、但这些波形和原理图可让我更好地了解情况。

    此致、

    Yara