This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8263S-Q1EVM:DRV8263S-Q1EVM — 频率和压摆率调优

Guru**** 2651305 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8263S-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1591782/drv8263s-q1evm-drv8263s-q1evm---frequency-and-slew-rate-tuning

器件型号: DRV8263S-Q1EVM

您好、

我将使用 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM-GUI v1.10.1 来测试 DRV8263S-Q1EVM。

我来驱动 DRV8263、但在调整 PWM 频率和压摆率方面遇到了一些限制。

  1. 对于这两种情况、只有“下拉列表“允许选择值
  2. 20kHz(“settinginfo.json"文件“文件中的值 0) 会在 2.5kHz PWM 频率下驱动。 但我能够驱动 20kHz、因此值为 9。
  3. 即使选择其他压摆率、压摆率也不会变化。

可以将 µC SW 的更新为:

  1. 用于选择 PWM 频率的变量(整数 1...100kHz)
  2. 可以使用压摆率选择

提前感谢您的支持、

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    此 EVM 的 GUI 最新版本为 v1.2.4: https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM-GUI/ver/1.2.4/、此链接适用于云版本。 打开此 GUI 后、使用 GUI File > Program Device 菜单执行固件更新。 这会将 EVM 硬件固件更新为与该新版本 GUI 相对应的最新版本。   

    [引述 userid=“677354" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1591782/drv8263s-q1evm-drv8263s-q1evm---frequency-and-slew-rate-tuning

    可以将 µC SW 的更新为:

    1. 用于选择 PWM 频率的变量(整数 1...100kHz)
    2. 可以使用压摆率选择
    [/报价]

    此 GUI 和 EVM 硬件中可用的 PWM 频率仅高达 20kHz。 如果您需要使用高达 100kHz 的更高 PWM 频率进行测试、可以移除接头跳线并在这些引脚上输入外部 PWM 输入。 应该在新版本的 GUI 中能够选择压摆率。  

    您还可以从 GUI 的“Register Map“页面更改 SR — 如下所示。 谢谢你。

    此致、Murugavel