Other Parts Discussed in Thread: DRV8263S-Q1EVM
器件型号: DRV8263S-Q1EVM
您好、
我将使用 DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM-GUI v1.10.1 来测试 DRV8263S-Q1EVM。
我来驱动 DRV8263、但在调整 PWM 频率和压摆率方面遇到了一些限制。
- 对于这两种情况、只有“下拉列表“允许选择值
- 20kHz(“settinginfo.json"文件“文件中的值 0) 会在 2.5kHz PWM 频率下驱动。 但我能够驱动 20kHz、因此值为 9。
- 即使选择其他压摆率、压摆率也不会变化。
可以将 µC SW 的更新为:
- 用于选择 PWM 频率的变量(整数 1...100kHz)
- 可以使用压摆率选择
提前感谢您的支持、
Benjamin