Other Parts Discussed in Thread: LMD18200, DRV8251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8251
主题中讨论的其他器件: LMD18200、
您好 TI、
我们希望从旧的电机驱动器 (LMD18200) 改用新器件。 DRV8251 很有趣、但我有一个关于在锁相反相配置中运行该器件的问题。 它只是以互补的方式切换 IN1 和 IN2、还是存在使用这种方法实现锁定反相控制的任何复杂问题? 出于建立与 LMD18200 类似的控制波形的原因、我们必须看到+VM/-VM 之间负载两端的电压交替出现。
谢谢、
约旦