This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:锁定反相

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LMD18200, DRV8251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1591884/drv8251-locked-antiphase

器件型号: DRV8251
主题中讨论的其他器件: LMD18200

您好 TI、

我们希望从旧的电机驱动器 (LMD18200) 改用新器件。   DRV8251 很有趣、但我有一个关于在锁相反相配置中运行该器件的问题。   它只是以互补的方式切换 IN1 和 IN2、还是存在使用这种方法实现锁定反相控制的任何复杂问题?   出于建立与 LMD18200 类似的控制波形的原因、我们必须看到+VM/-VM 之间负载两端的电压交替出现。

 

谢谢、

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jordan:

    感谢您的发布。

    根据 LMD18200 数据表、通过使用 PWM 输入驱动 DIR 控制引脚并将 PWM 控制引脚连接 到逻辑高电平、可以实现锁定的反相配置。   

    [引用 userid=“628073" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1591884/drv8251-locked-antiphase ]它只是简单地将 IN1 和 IN2 相互互补、还是存在使用这种方法实现锁定反相控制的任何复杂问题?   出于建立与 LMD18200 类似的控制波形的原因、我们必须看到负载两端的电压在+VM/-VM 之间交替。

    DRV8251 仅支持 PWM 模式控制。 请参阅下表。 您是对的。 可以选择使 IN1 和 IN2 相互补充来实现锁定反相控制。 从复杂性的角度来看、这种类型的控制意味着更高的开关损耗。 只要热性能在器件的能力范围内、就不会出现任何问题。  

    此致、Murugavel