Other Parts Discussed in Thread: DRV8714S-Q1EVM
器件型号: DRV8714S-Q1EVM
您好、
我使用的是 DRV8714S-Q1EVM 电路板。 安装所需的 GUI 后、我将 EVM 连接到 GUI 并成功进行连接。 但是、在 IC_STAT1 寄存器中、SPI_OK 位会显示错误(请参阅屏幕截图)。 所有寄存器值都保持为“ 0 “。
设置:
-
EVM 通过 USB 连接到 GUI、串行端口配置为 115200 — 完成的波特率。
-
12V 外部电源连接到 J2 — 完成。


电压验证:
- VBAT 为 12V
- 当驱动器开启时、nSleep 为 3V、当驱动器关闭时、nSleep 为 0V。
请帮助我尽早解决这个问题。
提前感谢、
SaKhan