This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:高电压输出被削波

Guru**** 2694485 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2320, DRV2700, DRV2700EVM-HV500, OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587690/drv2700-hight-voltage-output-getting-clipped

部件号: DRV2700
主题中讨论的其他部件:OPA2376、OPA2320

您好、

我尝试根据 DRV2700 HV500 EVB 原理图对定制板上的 HV 输出进行故障排除。
我在反激模式下使用 DRV2700。 在输入端施加 3.3V 的直流电压时、HV OUT 时的电压约为 1.4V。 当我降低输入电压时、输出电压会相应地增加。 当输入电压为 0.6V 时、高压输出为 120V、但当我进一步尝试将输入直流电压降至 0.5V 时、高压输出会削波至 45V。 这种行为的原因可能是什么? 在此设计中、我也使用了相同的 DRV2700 HV500 板设计。

提前感谢。

此致、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您能解释一下这里的“输入“是什么吗? 您可以共享原理图或参考 DRV2700EVM-HV500 用户指南。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    感谢您的答复。
    我附上了原理图、并在原理图中标记了输入。

    此致、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    这与该 EVM 非常相似。 电位计 P2 设置为多少电压?  

    R7 是否已填充 (FET 至 GND)?

    Filter_Out 节点设置 HV 和 VPullDown 之间电阻分压器的接地端。 差分放大器 U2B 将 VPullDown 与 Rext 进行比较、以驱动 HV FET 的栅极。 我怀疑这些电压之一未正确设置 (Filter_OUT 和/或 VPullDown)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、
    是的、它与 EVM 非常相似。 P2 现在短接、R7 填充 220 Ω。

    VIN HV OUT filter_out 下拉电阻 Rext EN
    3.3V 4.36V 1.37V 1.39V 0.00V 0
    3.3V 4.42V 1.37V 1.40V 1.30V 1.
    2.5V 34.0V 1.04V 1.30V 1.295V 1.
    1.4V 87.90V 0.58V 1.27V 1.276V 1.
    0.7V 120.81V. 0.29V 1.23V 1.300V 1.
    0.6V 45.32V 0.25V 0.60V 1.290V 1.

    这些是在 DAC_IN 上施加不同电压时观察到的电压。

    此致、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对不起,我上面的解释有点不正确。  如果您驱动正弦波或某种模式、HV FET Q1 用于对 HV 电源轨放电。 如果栅极为高电平(FET 导通)、则 HV 线路上产生的电压将通过 FET 的电阻路径 (R1、R2、R7) 灌入接地。 您希望 REXT > VPullDown 保持此状态。 实际上、我也认为您可以断开 R7 以移除该路径。 只需知道电荷将在负载电容上持续更长时间。  

    如何连接您的 RNET1 和 RNET2? 如果您按照用户指南操作、我们使用的这些开关将设置等效的 Rfb1 和 Rfb2 以及相应的 Cfbx 值。  

    我认为数据表中的公式适用于 V_OP == FILTER_OUT 的情况。  我正在将两个开关的数字调整到向上位置。  

    您可能需要增大电流限值(将 Rext 降低到 6k Ω)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    感谢您的答复。

    我已断开 R7、没有观察到输出有任何差异。

    有关开关状态、请参阅连接和表。  
    我会尝试将 Rext 减少到 6K、并更新您的状态。

    我还需要执行哪些其他调试步骤?

    此致、

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    这些都很难调试.. 从我所能看出、系统似乎正常工作、但无法完全实现高压输出。 我猜最好的是电流 限制会限制系统。  

    您还可以尝试卸下 0.047uF HV 盖 C7。 这向负载添加~50nF。 升压纹波可能会更差一些。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    感谢您的答复。

    我已经尝试将 Rext 降低到 7K Ω、并移除 0.047uF 电容器。 但行为仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:
    我需要再更新 1 个观察结果。 我们使用 82nF 的负载进行测试。 有负载时、高电压输出变为 120V、然后下降/削波。 在空载条件下、 高电压输出在下降/削波之前变为 130V(输入电压相同,为 0.6V 或更低)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新 2:
    我比较了 DRV2700 HV500 EVK 的电压(表 1)和定制板的电压(表 2)。 请参见下表:

    从表 2 中可以看到、当中的电压低于 0.7V 时、VPull_down 和 Vdiv 电压会下降。 这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    很抱歉耽误时间 — 这里的调查工作做得很好。 根据您的设置和这些结果、很难 缩小问题的根本原因。 VDIV(FB 引脚)电压无法调节、它指向的反馈网络。 电容器和电阻器是否满足数据表此部分中的公式 2(8.2.1.2.2 对升压电压进行编程)?

    您是否试用过第二个 DRV2700 器件? 是在不同的电路板上还是通过交换电路板上的器件来实现的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试了不同的电路板、行为完全相同。 DRV_EVK 和定制板之间的主要区别在于、定制板使用二极管 MMBD914 、而不是 MMBD3004S 和 OPAMP OPA2320、而不是 OPA2376。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我们已确定问题。 问题出在二极管上。  MMBD3004S 是双二极管、而 MMBD914 是单 二极管。 我们组装了两个串联的 MMBD914 二极管、然后 VDIV 按预期工作。
    我非常感谢您为识别和解决问题提供的持续支持和建议。

    再次感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 很高兴您能解决此问题!