Other Parts Discussed in Thread: OPA2320, DRV2700, DRV2700EVM-HV500, OPA2376
部件号: DRV2700
主题中讨论的其他部件:、 OPA2376、OPA2320
您好、
我尝试根据 DRV2700 HV500 EVB 原理图对定制板上的 HV 输出进行故障排除。
我在反激模式下使用 DRV2700。 在输入端施加 3.3V 的直流电压时、HV OUT 时的电压约为 1.4V。 当我降低输入电压时、输出电压会相应地增加。 当输入电压为 0.6V 时、高压输出为 120V、但当我进一步尝试将输入直流电压降至 0.5V 时、高压输出会削波至 45V。 这种行为的原因可能是什么? 在此设计中、我也使用了相同的 DRV2700 HV500 板设计。
提前感谢。
此致、
Arun