This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:MCF8316AEVM–D7 LED 未打开/EVM 未在 Motor Studio 中连接

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1583306/mcf8316aevm-mcf8316aevm-d7-led-not-turning-on-evm-not-connecting-in-motor-studio

器件型号: MCF8316AEVM

TI 团队大家好、

 

我正在将 MCF8316AEVM 板与 Motor Studio GUI(选择的器件:MCF8316C)一起使用、但该板未完全上电。

D7(红色)LED 永远不会亮起、即使计算机识别出 USB 器件并播放连接声音、Motor Studio 也会显示“EVM not connected“。

 

您能帮我确定 D7(nSLEEP/DRV 使能)LED 为何不会点亮并且 Motor Studio 中未检测到 EVM 吗?

是否存在任何可能阻止驱动器部分加电的跳线、保险丝或硬件情况?

 

随附的照片显示了我的确切设置(电源,电路板和 Motor Studio 屏幕)。

其他信息:

该问题 在将 MCF8316AEVM 板连接到 MSP432 LaunchPad(通过 DIR 和 BRAKE 的 GPIO 控制线)后开始。

在此之前、Motor Studio 会正常识别该 EVM、但现在它会显示“EVM not connected“ 、而 D7 LED 不再会亮起。

连接后似乎已损坏或禁用了某些功能。 IMG_0346.jpegIMG_0347.jpegIMG_0348.jpegIMG_0337.jpegIMG_0338.jpeg