Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM
器件型号: MCF8316AEVM
TI 团队大家好、
我正在将 MCF8316AEVM 板与 Motor Studio GUI(选择的器件:MCF8316C)一起使用、但该板未完全上电。
D7(红色)LED 永远不会亮起、即使计算机识别出 USB 器件并播放连接声音、Motor Studio 也会显示“EVM not connected“。
您能帮我确定 D7(nSLEEP/DRV 使能)LED 为何不会点亮并且 Motor Studio 中未检测到 EVM 吗?
是否存在任何可能阻止驱动器部分加电的跳线、保险丝或硬件情况?
随附的照片显示了我的确切设置(电源,电路板和 Motor Studio 屏幕)。
其他信息:
该问题 在将 MCF8316AEVM 板连接到 MSP432 LaunchPad(通过 DIR 和 BRAKE 的 GPIO 控制线)后开始。
在此之前、Motor Studio 会正常识别该 EVM、但现在它会显示“EVM not connected“ 、而 D7 LED 不再会亮起。
连接后似乎已损坏或禁用了某些功能。