This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:电机驱动器选择

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCF8316A, MCF8316D, CSD18536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1586344/mcf8316aevm-motor-driver-selection

器件型号: MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8316AMCF8316D、MCF8329A、 CSD18536KTT

您好团队

 

您能帮助我检查 MCF8316A 是否能够匹配以下电机应用吗?

 

电机 1:

image.png

 

电机 2:

image.png

 

BRS

 

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是的、电机参数适用于 MCF8316 器件。

    我还建议使用 MCF8316C 或 MCF8316D、而不是 MCF8316A。

    MCF8316A 是该器件的早期版本、而 MCF8316C/D 已更新为其他特性和增强性能、以克服 MCF8316A 的一些限制。

    请参阅勘误表。

     (+)【常见问题解答】量产器件信息 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri

    得到了它、非常感谢您的大力支持

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri

    对于电机 1、其标称电流为 13.4A。

    但 MCF8316D 最大电流为 8A。

    MCF8316D 是否仍支持该电机?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    抱歉、我错过了验证两个电机的额定电流的机会。

    因此、我推荐使用基于 MOSFET 的外部解决方案、特别是 MCF8329A。

    这也是一种基于 FOC 的解决方案、但使用外部 MOSFET。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri

    感谢您的反馈。

    请问哪一部分是电流限制?

    或者说、这只是取决于外部 MOSFET 电平。 类似 EVM 应该能够支持 200A?(由于使用 CSD18536KTT)

    或者按照 EVM 指南来支持 30A 电流。

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    PCB 布线是限制因素、MCF8329 可以向栅极提供 1A 峰值。

    如果所选 MOSFET 最大电压低于 60V 且 Qg 足以满足导通/关断压摆率要求、则良好。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    你是否能够在这方面取得任何进展?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.