This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110EVM:DRV110EVM 螺线管线圈峰值 (1.25A) 和保持 (0.650) 配置

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1593741/drv110evm-drv110evm-solenoid-coil-peak-1-25a-and-hold-0-650-configuration

器件型号: DRV110EVM

您好、

我收到了 DRV110EVM、使用的 CAS 由大于 15V 的直流电源供电

  1. 规格:
    电源为 24VDC:P1:1 和 P1:3
    电磁线圈:P1:2 和 P1:4
    Ipeak 为 1.250A
    IHold 为 650mA
    200ms 和 500ms 之间的 TKeep
  2. 跳线配置:
    JP3 关闭
    JP2 关闭
    所有其他跳线均断开
  3. 电阻值:
    a. Rs 必须为 9 千欧(表 3)、R10=1 千欧、R3 设置为 8 千欧、或者 R10 仅约为 9 千欧?
    B.要达到 Ipeak 和 Ihold(我可能需要替换 R8 和 C3)
    t(保持)[ms]  400,000
    I (PEAK)[A]  1250
    I(保持)[A]  、650
    R8 (SENSE)【欧姆】  0、23
    f (PWM)[kHz]  40,000
    R6 (OSC)【千欧】  100,005
    R5(峰值)【千欧】  208,706
    R4 (hold)【千欧】  66,893
    C3(保持)[microF]  4.

是否可以使用此设置来配置 EVM 并达到规格?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredric:  

    感谢您的提问。  

    还应插入 JP1 以闭合负载电流再循环路径。  

    要达到 ipeak 和 Ihold(可能是我需要替换 R8 和 C3)

    是、根据计算结果、您需要替换它们或连接一个并联电阻 R9 来降低 Rsense 值。  

    此设置是否可以配置 EVM 并达到规范?

     f (PWM)[kHz]  40,000 不能 设置为 40kHz。 请参阅以下内容。 其余的看起来不错。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    JP1 关闭

    检查 VIN (TP11) 电压是否约为 15V。 = 14.86V

     f (PWM)[kHz]  40,000 不能 设置为 40kHz。 请参阅以下内容。 其余的看起来不错。  => JP2 现在已打开

    阀的 LED 闪烁、没有更换 C3 或 RSense、我认为 TKeep 太快、电流太低。 我希望在星期五上获得 RSense 0.22 欧姆和 C3 3.9µF。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    感谢您的更新。

      f (PWM)[kHz]  40,000 不能 设置为 40kHz。 请参阅以下内容。 其余的看起来不错。  => JP2 现在已打开

    JP2 不应保持断开状态。 它应连接到 GND 以实现 20KHz、或 ROSC 介于 160k Ω 至 2Mohm 之间。  

    阀的 LED 闪烁、没有更换 C3 或 RSense、我认为 TKeep 速度太快、电流太低。 我希望在星期五上获得 RSense 0.22 欧姆和 C3 3.9µF

    修改后、如果您有任何问题、请提供电流波形、EN、VIN 和 OUT。  
    此致。  

    Mojtaba.