Other Parts Discussed in Thread: DRV110EVM
器件型号: DRV110EVM
您好、
我收到了 DRV110EVM、使用的 CAS 由大于 15V 的直流电源供电
- 规格:
电源为 24VDC:P1:1 和 P1:3
电磁线圈:P1:2 和 P1:4
Ipeak 为 1.250A
IHold 为 650mA
200ms 和 500ms 之间的 TKeep - 跳线配置:
JP3 关闭
JP2 关闭
所有其他跳线均断开 - 电阻值:
a. Rs 必须为 9 千欧(表 3)、R10=1 千欧、R3 设置为 8 千欧、或者 R10 仅约为 9 千欧?
B.要达到 Ipeak 和 Ihold(我可能需要替换 R8 和 C3)
t(保持)[ms] 400,000
I (PEAK)[A] 1250
I(保持)[A] 、650
R8 (SENSE)【欧姆】 0、23
f (PWM)[kHz] 40,000
R6 (OSC)【千欧】 100,005
R5(峰值)【千欧】 208,706
R4 (hold)【千欧】 66,893
C3(保持)[microF] 4.
是否可以使用此设置来配置 EVM 并达到规格?
此致、