This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:DRV8705-Q1 EMI 滤波器

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1594537/drv8705-q1-drv8705-q1-emi-filter

器件型号: DRV8705-Q1

TI 专家、

 

在 DRV8705-Q1 应用中、降低 EMI 噪声的解决方案是什么?

 

我的保管人希望在 H 桥 FET 和输入反向极性投影 FET 之间添加 EMI 滤波器、以滤除电机驱动器运行 (PWM 18kHz~22kHz) 产生的噪声 — 如下所示。

EMI 滤波器元件是否有任何建议(用于计算的工具)? 此类 EMI 滤波器应用是否常见、或者您会发现它有任何问题吗?

我要说的一个电位是滤波器 LC 元件的尺寸、因为滤波器需要在非常低的频率下工作、并承载整个 H 桥电流...  

 

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    我会与客户沟通、询问他们到底遇到了什么问题。

    这是一项 EMC 测试、通常在 150kHz –30MHz 范围内针对传导发射测试产品、或在 30MHz 以上针对辐射发射测试产品。

    产品在 PWM 频率下是否会干扰其他元件(产品)?

    此致、

    Grzegorz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    DRV8705-Q1EVM VBAT 电路可用作参考、在电源路径中使用反极性保护和 π 型滤波器。 Altium 文件和原理图可从 EVM 网页下载。

    除此之外、DRV8705-Q1 智能栅极驱动器还具有 IDRIVE 和 TDRIVE 控制功能、可选择所需的值、从而减慢输出 FET 开关的上升和下降时间(压摆率控制)并减轻 EMI。 请参阅此 应用报告。  

    此致、Murugavel