Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1
器件型号: DRV8705-Q1
TI 专家、
在 DRV8705-Q1 应用中、降低 EMI 噪声的解决方案是什么?
我的保管人希望在 H 桥 FET 和输入反向极性投影 FET 之间添加 EMI 滤波器、以滤除电机驱动器运行 (PWM 18kHz~22kHz) 产生的噪声 — 如下所示。
EMI 滤波器元件是否有任何建议(用于计算的工具)? 此类 EMI 滤波器应用是否常见、或者您会发现它有任何问题吗?
我要说的一个电位是滤波器 LC 元件的尺寸、因为滤波器需要在非常低的频率下工作、并承载整个 H 桥电流...