Other Parts Discussed in Thread: DRV8353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8353
通过 SPI 读取时、我观察到以下故障情况:
-
故障状态 1:
0x0200→μ s VDS_OCP -
VGS 状态 2:
0x0040→μ s GDUV(栅极驱动欠压)
自动协商 EN(使能) 输入信号 DRV8353 加热 和 电荷泵不会累积电压 。 器件不会进入正常运行状态。