This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353S 硬件故障问题(相关的 SPI 和泵电容器)

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1592154/drv8353-drv8353s-hardware-fault-issue-related-spi-and-pump-capacitor

器件型号: DRV8353

通过 SPI 读取时、我观察到以下故障情况:

  • 故障状态 1: 0x0200→μ s VDS_OCP

  • VGS 状态 2: 0x0040→μ s GDUV(栅极驱动欠压)

自动协商 EN(使能) 输入信号 DRV8353 加热 电荷泵不会累积电压 。 器件不会进入正常运行状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joon、

    测试了多少个器件? 有多少人表现出这种行为?
    这是可重复的吗? 您是否对正常和非正常器件进行了阻抗比较、以查看是否存在实际的器件级损坏?

    您能否分享所使用的原理图和 Idrive 电流设置?

    此致、

    Akshay