This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:输出负载电阻测量

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1594809/drv3901-q1-output-load-resistance-measurement

器件型号: DRV3901-Q1

尊敬的专家:

 

现在、客户想检查 DRV3901-Q1 是否可以测量负载电阻和输出电阻值? 我想不是。

 数据表中有负载电阻范围。 负载电阻测量的准确性是多少?

 

 

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:

    正确。   DRV3901-Q1 无法测量电阻。 该测试将检查电阻是否在 RMEASL 和 RMEASH 范围内。

    谢谢、

    Ibinu