Other Parts Discussed in Thread: MCF8316D
器件型号: MCF8316DEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8316D
我最近创建了多个客户支持申请、但没有真正的支持。 一个因使用个人电子邮件而不是公司电子邮件而关闭、一个因前一个电子邮件而被转移到某个地方。 CS3078666 和 CS3086737
我使用 MCF8316D 驱动 24Vdc 5A 压缩机。 电机规格如下:
0.365 Ω 0.255mH 8 极 3000RPM 连续转速
我遇到的问题是、随着电机负载的增加(压缩机压力的增加)、电机转速从 3000rpm 减慢到 900rpm 左右。 我一直尝试调整 Motor Studio 内的设置、结果非常少。