This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:直径为 40mm 的 π 型环的机械设计和制造指南

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1596186/ulc1001-drv2911evm-mechanical-design-and-fabrication-guide-for-40-mm-diameter-piezo-ring

器件型号: ULC1001-DRV2911EVM

您好:

我在一个 ULC 数据表中发现、我们的压电环的直径可以是 10mm 到 40mm。
这是否意味着、借助 ULC1001-DRV2911EVM 板、我们可以驱动 40mm 压电环?  

我还想知道什么是透镜和 pi é zo(内径和外径+厚度)的机械尺寸,有什么我们需要做的任何修改外壳(相比,15mm 压电环导).  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amira:  

    是的、  ULC1001-DRV2911EVM 板可以驱动 40mm 压电环。 详细的尺寸和设计由我们的硬件合作伙伴处理。 TI 没有 40mm 原型。 我建议您联系我们的合作伙伴、如 HPB、了解详情。   https://www.ti.com/partner/HPB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。