Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ULC1001-DRV2911EVM
您好:
我在一个 ULC 数据表中发现、我们的压电环的直径可以是 10mm 到 40mm。
这是否意味着、借助 ULC1001-DRV2911EVM 板、我们可以驱动 40mm 压电环?
我还想知道什么是透镜和 pi é zo(内径和外径+厚度)的机械尺寸,有什么我们需要做的任何修改外壳(相比,15mm 压电环导).
谢谢你。