This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8263-Q1:DRV8263-Q1 的最大电流能力

Guru**** 2693515 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8263-Q1, DRV8245-Q1, DRV8244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1596320/drv8263-q1-maximum-current-capability-for-drv8263-q1

器件型号: DRV8263-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8245-Q1DRV8244-Q1

您好团队:

 

我目前计划在 BDC 应用中包含 DRV8263-Q1。 该应用采用 12V 架构、最大电流为 8A、持续时间为 250ms。 工作电流约为 3A。 我可以考虑将 DRV8263-Q1 用于此应用吗? 数据表中提到的最大电流为 28A、但热限制显示的值较小。

image.png

此致、

Jishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    感谢您的发布。

    数据表中的瞬态表提到了这些数字与之匹配的条件。 请参阅下面的。 该器件适用于 48V 电源轨架构。  

    该应用采用 12V 架构、最大电流为 8A、持续时间为 250ms。 工作电流约为 3A。 我可以考虑将 DRV8263-Q1 用于此应用吗? 数据表中提到的最大电流为 28A、但热限值显示的值较小。

    热限制决定了可支持峰值 28A 的时间。 所需的精度以及环境温度。 您的应用的预期环境温度是多少?

    对于 12V 电源架构、您可以考虑以下器件。

    DRV8245-Q1

    DRV8244-Q1

    此致、Murugavel  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的答复和建议。  

    我的应用是 60 摄氏度、是否可以用于此应用?

    DRV8263 是否在不同的电压下定义了任何 SOA?

    此致、

    Jishnu k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    [报价 userid=“633321" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1596320/drv8263-q1-maximum-current-capability-for-drv8263-q1/6151523

    我的应用是 60 摄氏度、是否可以用于此应用?

    DRV8263 是否在不同的电压下定义了任何 SOA?

    [/报价]

    这是由应用的功率耗散定义的、功率耗散为 100%、具体取决于您的 PCBA 和工作环境温度。 我们无法定义不包含 PCBA 散热参数的 SOA。  

    您应该能够使用此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva504a/slva504a.pdf 来计算和估算裸片温度。 我还强烈建议获取 DRV8263S(或 H)-Q1EVM 并进行评估。 总体来说、在 VVM = 12V 时、我的估算值应该是 8A 并持续 250ms、而不会遇到 TSD 热关断。 谢谢你。

    此致、Murugavel    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的回答。 我会得到一个 EVM 并尝试实现它。

    此致