This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:EMC 问题

Guru**** 2694485 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1596323/drv8701-emc-issue

器件型号: DRV8701

尊敬的 TI 工程师:

 

我们在使用 DRV8701 驱动直流有刷电机时遇到以下两个问题:

1) SO 引脚波形问题

数据表中的引脚定义要求该引脚上的电容不超过 1nF。 但我们通过示波器测试发现、该引脚的波形非常混乱、严重影响电流检测。 该引脚的波形如下所示:

21.png

22.png

2) PH 引脚波形问题

当 EN 引脚输入 100%占空比来启动芯片时、SH 引脚可能会出现周期性脉冲、过冲尖峰和其他现象、从而在 EMC 测试期间产生过多的辐射。 SH 引脚的波形图如下:

23.png

24.png

原理图如下所示:

Motor -DRV8701E.pdf 

EMC 测试报告如下:

EMC 测试 report.pdf 

您能帮助分析问题的原因吗?

 

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    如果噪声来自 PWM 开关、最好检查 SP/SN 是否与 SHx 等噪声源交叉。  

    图 42 就是示例。

    并且请记住、因此即使电机电流看起来是直流、引脚也会出现脉冲/锯齿波形。请参阅图 21 的 SO (V)。  

    2.可能是电流调节工作正常。 建议使用较高的 VREF 输入进行检查。 例如、R4=500 Ω、而不是 2K。

    3、EMC 应该是系统级和 PCB 级性能。 但是、较低的 IDRIVE/淋浴输出压摆率可能会有所帮助。33k Ω 而不是 200k Ω。

    此致

    Shinya