请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8908-Q1
我尝试使用 DRV8908 的 OUT1 驱动 LED。 我在阴极侧有一个限流电阻器、然后将其接地、我将阳极侧连接到 DRV8908 的 OUT1。 当我将 OUT1 设置为 HS(通过将寄存器 8 设置为 0x02)时、LED 应该会亮起 (BTW、VM 为 12V)。 我得到了 nFAULT 指示器、状态寄存器显示 0xD0、表明存在旧错误。 不知道原因。 因此、我看到您可以禁用旧功能、所以我这样做了(通过将寄存器 1F 设置为 FF)。 当我重新运行代码时、LED 现在确实亮起。 我不知道为什么它抛出了一个旧的故障,因为我确实连接了一个负载。 想法?