This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:旧错误

Guru**** 2693465 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1596423/drv8908-q1-old-error

器件型号: DRV8908-Q1

我尝试使用 DRV8908 的 OUT1 驱动 LED。  我在阴极侧有一个限流电阻器、然后将其接地、我将阳极侧连接到 DRV8908 的 OUT1。  当我将 OUT1 设置为 HS(通过将寄存器 8 设置为 0x02)时、LED 应该会亮起 (BTW、VM 为 12V)。  我得到了 nFAULT 指示器、状态寄存器显示 0xD0、表明存在旧错误。  不知道原因。  因此、我看到您可以禁用旧功能、所以我这样做了(通过将寄存器 1F 设置为 FF)。  当我重新运行代码时、LED 现在确实亮起。  我不知道为什么它抛出了一个旧的故障,因为我确实连接了一个负载。  想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diane:  

    LED +电阻器会拉多大的电流? 如果电流小于 IOLD((18mA 最大值)、则器件可以检测到 OLD 情况。  

    此致、

    Joshua