器件型号: ULC1001-DRV2911EVM
您好 TI-Team
我对校准有一些疑问。 在用户指南的第 3.3.5.5 节中:
“[...]
6.注意区域参数 (R1 Frequency 和 R2 Frequency)。 这些参数必须位于中
在第 3 步中选择的频率范围。 如果是、则校准已完成。 如果没有、则重复上面的步骤 3
按如下方式更新 Freq_Start 和 Freq_Stop:
[...]“
GUI 中有四个可用的 R1 频率:
- 峰值电流 (A)
- 峰值实际功率 (W)
- 峰值视在功率 (VAR)
- 最小阻抗 (Z_Ohm)
如果我运行校准、两个功率频率在我的频段内。 不过、电流和阻抗频率处于下限= freq_start。
即使我将启动频率进一步降低、这仍然是这样的。 此外、阻抗值始终为 0。
注意:LCS 是 Audiowell UL0001-000、开路负载阈值设置为 0.002A
请指导我完成正确的校准。