Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8350
器件型号: DRV8353R
主题中讨论的其他器件: DRV8353、 DRV8350
您好:
我在使用 DRV8353RSRGZR 时遇到了问题、他们反复要求更换器件(2 个原型板上~10 个芯片)。
我们已成功使用该芯片在无负载的工作台上运行小型 BLDC 电机、但随后会频繁发生意外损坏。 该故障会在某种程度上腐蚀到高驱动电流(现在设置为最小 100mA /<xmt-block1> 200mA</xmt-block>) 并 200mA 并可能)可能手动转动电机(有时仅连接编码器时没有输出电源端子)。
故障结果似乎是电流传感器不再输出预期的 SPI/2;故障引脚立即设置为驱动信号、Vref 上的故障状态寄存器 1 显示 0x400(只有 OR'd 位?) 或 0x080(欠压锁定) 故障。
此设计的目标是 28V 50A、但在小型 BLDC 电机 (28V;<1A) 上会遇到这个问题、并需要在处理温升之前加以解决。
此设计采用了双电源拓扑;不过、我在修改为具有单 28V 输入时也重现了问题。
由于通道数量有限、并且需要对每个故障进行重新分配、因此很难在示波器上捕获故障。
您能否提供一些帮助、建议导致这种情况的失效模式、并联系我们以便分享机密原理图/布局以进行设计审查?
感谢您的帮助、
Jeremy