This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:确认该电机能否以 60 rpm 的转速稳定运行?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1598629/mcf8316a-confirm-that-can-this-motor-stable-run-in-60-rpm

器件型号: MCF8316A
主题中讨论的其他器件: MCT8316Z

您好、TI 人

 

我的客户希望使用 MCF8316 控制 BLDC。 他们希望此电机以 60rpm、±10rpm 的速率平稳运行。 您能帮助检查此检查是否良好吗? 医疗应用 IVD。 非常感谢。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    参数在范围内、但 60rpm 接近额定 rpm (7400 rpm) 的 0.8%、速度控制精度为+/–2.5%。

    请重新确认规格。 我认为这适用于有传感器应用、因为它们提供霍尔传感器、然后尝试使用 MCT8316Z-Q1 14z。谢谢。此致

    Venkatadri S.