Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8323, DRV8363
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8353
主题中讨论的其他器件: DRV8323、 DRV8363
您好:
根据客户的要求、我正在寻找一款三相 BLDC 驱动器 IC、它可与两种电源电压结合使用、一种用于驱动器 IC、另一种用于电机驱动器器件、以便获得驱动器 IC 的较低功耗要求。
我认为 DRV8353 可以使用这种运行配置、例如 9V 至 VM 引脚用于 IC 运行、12V 至 VDRAIN 引脚用于 MOSFET 栅极驱动。
但是、DRV8323 无法正常工作、因为 DRV8323RS 的 VDRAIN 由 VM 供电。
DRV8353的 VDRAIN 可以由 VM 单独供电。
我的理解是否正确?
谢谢您、
T.Imai