This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:2 个电压运行

Guru**** 2694485 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8323, DRV8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1598147/drv8353-2-voltages-operation

器件型号: DRV8353
主题中讨论的其他器件: DRV8323DRV8363

您好:

根据客户的要求、我正在寻找一款三相 BLDC 驱动器 IC、它可与两种电源电压结合使用、一种用于驱动器 IC、另一种用于电机驱动器器件、以便获得驱动器 IC 的较低功耗要求。

我认为 DRV8353 可以使用这种运行配置、例如 9V 至 VM 引脚用于 IC 运行、12V 至 VDRAIN 引脚用于 MOSFET 栅极驱动。

但是、DRV8323 无法正常工作、因为 DRV8323RS 的 VDRAIN 由 VM 供电。

DRV8353的 VDRAIN 可以由 VM 单独供电。   

我的理解是否正确?

谢谢您、

T.Imai

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Imai-San、

    是的、这是正确的 DRV8353 可执行双电源。

    您的系统中电机的电源轨是多少? DRV8363 是另一款值得考虑的器件(较新版本)。

    此致、

    Akshay