This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:如何在在线运行模式下更改 MaxCurrent 而不重新复位 ProjLab5b 中的控制环路

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584913/boostxl-drv8305evm-how-to-change-the-maxcurrent-in-online-operating-mode-without-reseting-the-control-loop-in-projlab5b

器件型号: BOOSTXL-DRV8305EVM

你好  

如何在不重新启用控制器的情况下更改/更新用户马达 MaxCurrent 限制?  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    我认为需要检查“Enable system“以修改设置、但您可以保持未选中“run",“,直到、直到您准备旋转电机。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 我配置了 10A 电流时、电机正在运行。 但我希望在不停止电机运行的情况下动态将最大电流降低到 5A  

    如何实现这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    实际上、我不确定在选中“Run"时“时是否可以更改参数、让我在 instaspin 团队中循环来对此进行评论。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruce、

    很抱歉、您稍后的回复、您是否仍需要支持?

    此致、

    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    是的  

    我正在等待答复  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在表达式窗口中以所需的电流值运行时设置参数“motorSetVars_M1.maxCurrentSet_a"和“和 motorSetVars_M1.maxCurrentA“。 这会限制速度 PI 环路输出、从而限制流向电机的电流的最大扭矩分量