This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844EVM:元件过热

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8844EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1591277/drv8844evm-component-overheating

器件型号: DRV8844EVM

尊敬的 TI:

我正在开发一个 3 个电机的控制板。 我使用 DRV8844EVM 来驱动这些电机。 下图中有驱动器的原理图。 我在 32KHz 下以 20%占空比使用了 3 个 PWM 来驱动它。  
当电机承受负载时、最大功耗为 350mA。

我不知道为什么此配置中的元件会在数据表中支持最大电流为 2.5A 时过热。
下图中有一个布线 PCB 布局:

PCBA2.jpegPCBA1.jpeg

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    所提供的原理图或 PCB 布局不存在明显问题。 但是、PCB 设计中的热管理和散热会显著影响电流额定值和电机驱动器可靠性。 如果您尚未阅读以下 讨论 PCB 限制和热管理技术的应用手册、我建议您查看该应用手册。  

    电流和电压似乎完全在建议的工作范围内。 以 350mA 频率驱动电机有多长时间? 是否适用于所有 3 通道且总电流为 350mA x 3 =  1.05A?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David Medis 、  

    我有 110/ 120mA x 3、因此所有 3 个通道都有 350mA。
    我看到了您的文档、上面的 GND 过孔在 11mil 处、我将其修改为 8mil。
    另一方面是 PCB 的厚度。 目前、我使用的 PCB 厚度为 1oz。 您认为使用 2oz PCB 来实现更好的散热吗?
    电荷泵电容器可以更小吗?  

    谢谢您、
    此致、
    Mattia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattia:

    当覆铜厚度加倍时、相同尺寸平面的热阻将减半。 所以、是的、如果可能、我建议使用 2oz 铜。 接地平面上较厚的铜有助于更轻松地消除器件的传导热量。  

    所使用的电荷泵电容的尺寸是多少(封装尺寸和电容值)?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我会尝试 2oz 铜。

    电荷泵电容为 10nF、封装为 0603。

    谢谢您、
    此致、
    Mattia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mattia:

    好的。 请继续更新 2oz 的性能。 铜缆。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我尝试了 2oz 铜、结果没有显著变化。
    我看到损耗是 MOSFET 的开关损耗、因为当我 将+VM 从 24V 降低到 12V 时、损耗会降低、温度分量会显著降低。
    因此、我检查了所有电路 、并将缓冲电容值从 100nF 减小到 500pF。 现在、元件在最应力条件下的最高温升为 5 度。

    感谢您的支持
    好极了  
    Mattia