This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876:DRV8876 OCP

Guru**** 2693685 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1592628/drv8876-drv8876-ocp

器件型号: DRV8876

您好;

我们在我们的应用中使用 DRV8876、引脚“Imode"连接“连接到 GND。

所用电机的失速电流大于 3、5A。  

标称电流小于 1A。

启动时、nFault 变为低电平、DRV8876 会“重试“为电机供电。

多次尝试后、电机正在移动、因此电机电流将在最长 250ms 后变为小于 3、5A。

我们或多或少地使用 OCP 作为软启动。   

从长期来看、这对 DRV8876 是否有害?

谨致问候;

压电执行器

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 由于美国的感恩节假期、请预计会有一些延误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter:

    OCP 功能不可用作软启动、而是用于保护器件免受过大电流消耗的影响、以免对 IC、电机或电源造成损坏。  OCP 持续跳闸可能会导致器件上反复出现热应力、从而导致器件过热。 这可以缩短 IC 的使用寿命并可能造成永久性损坏。

    此外、以这种方式使用 OCP 也会导致不一致的软启动行为。  由于 OCP 跳闸时间的不可预测性质、软启动行为将不一致、从而导致启动时间、电流和电压发生变化。 这可能会导致需要可预测和可靠启动行为的系统出现问题。

    通过减慢 PWM 占空比或选择一个具有内置软启动功能的电机驱动器、最好在固件中实现专用软启动。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David;

    感谢您的答复;

    现在我们使用电流调节、其中 I=2A6。

    现在、启动不会出现问题。 电流在 2、6A 处停止增加。

    以慢速衰减停止电机时、会出现问题。

    电机不断旋转、电流变为负值、直到 DRV8876 进入 OCP。

    无法进行电流调节、因为输出处于高于跳变电流的慢速衰减状态。

    我们是否必须使用软斜降和降低 PWM 占空比?

    谨致问候;

    压电执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter:

    当使用慢速衰减状态时、电机端子相互短接、并通过低侧 FET 实现电流再循环。 这意味着电机从通电状态转换到制动状态。 有刷直流电机在旋转但不再被驱动时、会成为发电机。 电机转动时、会产生反电动势电压。 在慢速衰减期间、反电动势驱动制动电流、该电流取决于反电动势的大小和电机的绕组电阻。 由于机械惯性、电机继续转动。 反电动势产生的制动电流会使电机减速、但不会立即停止。  

    如果可能、您能否包括此事件的一些示波器捕获?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David;

    大家将看到 2 个示波器捕获。

    CH1:黄色= OUT2

    ch2:blue=nFLT

    CH3:紫色= OUT1

    CH4:GREEN =电机电流  

    电机关闭

    PIC.2:电动机开启(电流控制)

    此示波器捕获支持您的说明。

    我们是否必须使用软斜降和降低 PWM 占空比?

    谨致问候;

    压电执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter:

    我在下载您所附的图像时遇到困难。 您能否确保它们是 PNG 或 JPEG?  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Pieter:

    反电动势可能足够大、无法通过器件泵送过多电流。 您是否尝试过缓慢下降? 如果是、该器件会将电流保持在 OCP 阈值以下吗?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David;

    现在、我们  在启动时使用斜升、在停止时使用滑行模式。 (PMODE =高电平)

    电动机不再制动并“缓慢“停止。

    我们的应用不是问题。  

    谨致问候;

    压电执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter:

    很高兴您能解决此问题。 如有任何其他问题、请联系我们。  

    此致、

    David