This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:如果 DRV8353 仅在未连接电机的情况下启用、它是否会报告错误?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1594055/drv8353-will-the-drv8353-report-an-error-if-it-is-only-enabled-without-connecting-the-motor

器件型号: DRV8353

尊敬的团队:

 如果 DRV8353 仅在未连接电机的情况下启用、它是否会报告错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vayne、

    是的、一旦器件通电并启用、故障监视器就会激活、因此它应该会报告 VMUV 等故障

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的答复。 目前、客户已连接电机、但在启用后立即报告 GDF 故障。 他们可以确认驱动信号和电机的 D 和 S 没有导通。 是否有任何方法可以解决此问题?

    客户希望捕获 8353 的输出、发现 MOS 端的波形没有变化、这意味着芯片在启用后立即检测到错误、并且没有输出。

    请提供一些疑难解答建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我想在此添加本节的原理图。现在可以确认 8353 的输入是正常的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vayne、

    客户是否无法使用复位脉冲/重新上电来清除故障?

    测试了多少个单元/板、有多少个显示了此问题?  是否执行了 ABA 交换来确定设备/电路板是否存在问题?  

    如果单元损坏、则可能会触发 GDF、因为栅极未在 YB 上打开、计时器因故障而耗尽的时间。

    客户使用的 Idrive 设置是什么?

    我需要在工作单元上看到以下开关波形、以了解触发 GDF 的原因:

    INHx、GHx、SHx、NFAULT(发生 nFAULT 时触发); INLx、GLx、SHx、NFAULT(发生 nFAULT 时触发)

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    1.客户是否无法使用复位脉冲/重新上电来清除故障?

    是的、故障可以清除。

    2.测试了多少个单元/板,有多少显示了这个问题?  是否执行了 ABA 交换来确定设备/电路板是否存在问题?  

    客户测试了三块电路板、发现了这个问题。 一些国家报告了三个阶段、另一些国家报告了一个阶段。

    3.客户使用的 Idrive 设置是什么?

    该值当前设置为芯片支持的最大值、但已尝试调整该值而没有太大影响

    4.INHx、GHx、SHx、nFAULT(发生 nFAULT 时触发); INLx、GLx、SHx、nFAULT(发生 nFAULT 时触发)

    客户将在本周对其进行测试。 它们之前没有同时测试所有信号、但基本上已经验证了故障在启用后会减少。 在中、有波形 GH 和 SH、使用差分探头进行测试时没有变化

    我可以再次问、这款驱动芯片的最大驱动能力是否仅为 1A?

    如果未驱动 MOS、它还应该报告此栅极驱动误差、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vayne、

    1.这样可以清除故障,但当尝试运行时,它会立即进入 GDF?

    2.  

    客户测试了三块电路板、发现了这个问题。 一些国家报告了三个阶段、另一些国家报告了一个阶段。

    所有测试设备都显示了该问题? 只需要确认详细信息

    3.我不建议使用最大 Idrive。 应根据 MOSFET 选择栅极电流、以防止出现高速瞬变、从而在违反绝对最大值的情况下损坏器件。 我建议从低到高开始。 我将链接有关调优 Idrive 的常见问题解答:

      

    我建议在新的板/芯片上进行测试、并首先使用小型 idrive。 我将等待这些波形。

    4.所使用的 tdrive 设置是什么?

    最大 Idrive 为 1A 拉电流和 2A 灌电流。 对于大多数 MOSFET 来说、这应该已经足够了。 但对于具有 30nC Qgd 的 MOSFET 来说、可能过高。

    6.在测试时,也可以移除下拉电阻 (10k ) 或替换为 100k ,因为 10k 可能太强。

    7、HS 和 LS 上使用的栅极电阻值是多少?

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    1.故障可以清除、但在尝试运行时会立即进入 GDF?

    是的。

    2、所有测试的都显示此问题? 只需要确认详细信息

    是的。

    4.所使用的 tdrive 设置是什么?

    将最大值设置为 4000ns。

    客户将测试项目 3 和 6 的建议。

    7、 HS 和 LS 上使用的栅极电阻值是多少?

    客户已设置 5Ω 和 12Ω、但不起作用

    以下是客户测试的波形。

    蓝色表示 MCU 发出的 PWM 信号、红色表示 MOS 的 GS 信号、绿色表示 IC 的 FAULT 引脚。 将其拉至低电平表示出现错误。 黄色波形是由该信号驱动的 MOS 的 DS 信号。

    简而言之、当前的情况是 IC 具有输入、但没有输出、它无法驱动 MOS、并且电压不正确、从而导致故障报告。

    即使 MOSFET 有问题、DRV8353 也应该仍然具有输出、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vayne、

    感谢您提供的信息。  

    根据黄色信号、MOSFET 似乎在 PWM 为低电平时开关? 或者它们是不是同一个相位?

    即使 MOSFET 有问题、DRV8353 也应该仍然具有输出、对吧?

    如果由于 MOSFET 损坏而检测到 GDF/VDS 故障、则驱动器不会切换。

    我会等待其他信息。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    该波形具有相同的相位。

    客户还确认 MOSFET 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我想问另一个问题、如果 SH 处于高阻抗状态、上部 MOS 之间的电压差应该是多少?

    以下是客户测试的其他普通电路板的波形。

    黄色是 A 的上部 MOS 的 DS、蓝色是 A 的上部 MOS 的 GS、红色是 A 的下部 MOS 的 GS。

    这是异常板的波形。 下管 GS 驱动芯片的输出异常、感觉没有被拉低。

    请帮助我再看看。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vayne、

    让我回顾一下。 我的目标是明天提供反馈。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vayne、

    [引述 userid=“618906" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1594055/drv8353-will-the-drv8353-report-an-error-if-it-is-only-enabled-without-connecting-the-motor/6151990 ]我想问另一个问题:如果 SH 处于高阻抗状态、上 MOS 的 d 之间的电压差应该是多少

    当 HS FET 通过 MOSEFT 体二极管为高阻态时、SHx 最好悬空至 Vdrain。 但是、SHx 通常有下拉路径和漏电路径、因此电压可能不是 Vdrain 电平。

    在正常波形中、我在 HS 上看到了 5V VGS。 这似乎是正确的、因为 MOSFET 不会得到完全增强。 此测试是使用什么 Idrive 执行的?  
    您能否根据常见问题解答与调整后的 IDRIVE 分享我之前请求的波形? 我希望放大足够大、以查看 SHx 压摆时间。
    【常见问题解答】选择合适的 IDRIVE 设置及其重要性

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您分享信息。

    客户已确定问题、接地点可能存在问题。 我们的 IC 的 GND 是否应该连接到电机的 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vayne、

    如果使用分离接地、则接地端必须在驱动器附近以低阻抗、低电感连接(即网络连接,0 Ω 电阻器)进行连接。 必须避免驱动器和电机之间出现接地差。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    另外、我想提出另一个问题。 使用 3Pwm 模式的客户输出不同于真值表的可能原因是什么?

    它们将 INL 保持在低电平并翻转 INH 电平、但上部 MOS 的 GH 没有输出、而下部 MOS 的 GL 具有输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vayne、

    您能给我发送一个观察到该情况的波形吗? (GHx-SHx、GLx-SPx、INHx、INLx、SHx)

    此致、

    Akshay