Other Parts Discussed in Thread: DRV8353
器件型号: DRV8353
尊敬的团队:
如果 DRV8353 仅在未连接电机的情况下启用、它是否会报告错误?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Vayne、
客户是否无法使用复位脉冲/重新上电来清除故障?
测试了多少个单元/板、有多少个显示了此问题? 是否执行了 ABA 交换来确定设备/电路板是否存在问题?
如果单元损坏、则可能会触发 GDF、因为栅极未在 YB 上打开、计时器因故障而耗尽的时间。
客户使用的 Idrive 设置是什么?
我需要在工作单元上看到以下开关波形、以了解触发 GDF 的原因:
INHx、GHx、SHx、NFAULT(发生 nFAULT 时触发); INLx、GLx、SHx、NFAULT(发生 nFAULT 时触发)
此致、
Akshay
尊敬的 Akshay:
1.客户是否无法使用复位脉冲/重新上电来清除故障?
是的、故障可以清除。
2.测试了多少个单元/板,有多少显示了这个问题? 是否执行了 ABA 交换来确定设备/电路板是否存在问题?
客户测试了三块电路板、发现了这个问题。 一些国家报告了三个阶段、另一些国家报告了一个阶段。
3.客户使用的 Idrive 设置是什么?
该值当前设置为芯片支持的最大值、但已尝试调整该值而没有太大影响
4.INHx、GHx、SHx、nFAULT(发生 nFAULT 时触发); INLx、GLx、SHx、nFAULT(发生 nFAULT 时触发)
客户将在本周对其进行测试。 它们之前没有同时测试所有信号、但基本上已经验证了故障在启用后会减少。 在中、有波形 GH 和 SH、使用差分探头进行测试时没有变化
我可以再次问、这款驱动芯片的最大驱动能力是否仅为 1A?
如果未驱动 MOS、它还应该报告此栅极驱动误差、对吧?
嗨、Vayne、
1.这样可以清除故障,但当尝试运行时,它会立即进入 GDF?
2.
客户测试了三块电路板、发现了这个问题。 一些国家报告了三个阶段、另一些国家报告了一个阶段。
所有测试设备都显示了该问题? 只需要确认详细信息
3.我不建议使用最大 Idrive。 应根据 MOSFET 选择栅极电流、以防止出现高速瞬变、从而在违反绝对最大值的情况下损坏器件。 我建议从低到高开始。 我将链接有关调优 Idrive 的常见问题解答:
我建议在新的板/芯片上进行测试、并首先使用小型 idrive。 我将等待这些波形。
4.所使用的 tdrive 设置是什么?
最大 Idrive 为 1A 拉电流和 2A 灌电流。 对于大多数 MOSFET 来说、这应该已经足够了。 但对于具有 30nC Qgd 的 MOSFET 来说、可能过高。
6.在测试时,也可以移除下拉电阻 (10k ) 或替换为 100k ,因为 10k 可能太强。
7、HS 和 LS 上使用的栅极电阻值是多少?
此致、
Akshay
尊敬的 Akshay:
1.故障可以清除、但在尝试运行时会立即进入 GDF?
是的。
2、所有测试的都显示此问题? 只需要确认详细信息
是的。
4.所使用的 tdrive 设置是什么?
将最大值设置为 4000ns。
客户将测试项目 3 和 6 的建议。
7、 HS 和 LS 上使用的栅极电阻值是多少?
客户已设置 5Ω 和 12Ω、但不起作用
以下是客户测试的波形。

蓝色表示 MCU 发出的 PWM 信号、红色表示 MOS 的 GS 信号、绿色表示 IC 的 FAULT 引脚。 将其拉至低电平表示出现错误。 黄色波形是由该信号驱动的 MOS 的 DS 信号。
简而言之、当前的情况是 IC 具有输入、但没有输出、它无法驱动 MOS、并且电压不正确、从而导致故障报告。
即使 MOSFET 有问题、DRV8353 也应该仍然具有输出、对吧?
嗨、Vayne、
[引述 userid=“618906" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1594055/drv8353-will-the-drv8353-report-an-error-if-it-is-only-enabled-without-connecting-the-motor/6151990 ]我想问另一个问题:如果 SH 处于高阻抗状态、上 MOS 的 d 之间的电压差应该是多少当 HS FET 通过 MOSEFT 体二极管为高阻态时、SHx 最好悬空至 Vdrain。 但是、SHx 通常有下拉路径和漏电路径、因此电压可能不是 Vdrain 电平。
在正常波形中、我在 HS 上看到了 5V VGS。 这似乎是正确的、因为 MOSFET 不会得到完全增强。 此测试是使用什么 Idrive 执行的?
您能否根据常见问题解答与调整后的 IDRIVE 分享我之前请求的波形? 我希望放大足够大、以查看 SHx 压摆时间。
【常见问题解答】选择合适的 IDRIVE 设置及其重要性
此致、
Akshay