This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RH-EVM:DRV8353RH-EVM 上的低侧栅极输出 GLA 无响应

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1599074/drv8353rh-evm-low-side-gate-output-gla-is-unresponsive-on-drv8353rh-evm

器件型号: DRV8353RH-EVM

大家好、E2E 专家:

其他栅极输出正常运行。

为了解决这个问题、我将 MCU GPIO0–GPIO5 配置为 通用输出 (不是 PWM)并直接驱动 DRV8353RH 输入引脚 (INHx 和 INLx)。 我测试了以下条件并在示波器上观察信号:

  • 手动切换每个 INHx 和 INLx 输入
  • 根据霍尔传感器换向逻辑驱动输入

在所有测试用例中、我都希望 GLA 输出能够切换或显示栅极驱动活动。 不过、 在 GLA 测试点未观察到信号或脉冲 。 相比之下、其他栅极驱动输出(其余相位的高侧和低侧)在相同条件下按预期响应。

在这些测试期间 nFAULT LED 闪烁 、表示在尝试驱动安全门时可能存在故障情况。

问题:

  • 哪些故障条件专门可能仅禁用一个低侧栅极输出 (GLA)、而使另一个栅极输出保持运行?
  • 是否有会单独闭锁 GLA 的内部保护措施(例如 VDS 过流、栅极故障、UVLO)?
  • 这是否表示栅极驱动器通道损坏、或者是否存在可能导致该症状的配置或电源时序问题?

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    没有任何保护措施会专门禁用 GLA 而不影响其他相位。

    对我来说、这似乎是此 GLA 引脚上的器件损坏。 与其他引脚进行比较的阻抗测试可能证实了这一点。

    是否已长时间使用 EVM、从而可能造成损坏?

    谢谢、

    Joseph