请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8353RH-EVM
大家好、E2E 专家:
其他栅极输出正常运行。
为了解决这个问题、我将 MCU GPIO0–GPIO5 配置为 通用输出 (不是 PWM)并直接驱动 DRV8353RH 输入引脚 (INHx 和 INLx)。 我测试了以下条件并在示波器上观察信号:
- 手动切换每个 INHx 和 INLx 输入
- 根据霍尔传感器换向逻辑驱动输入
在所有测试用例中、我都希望 GLA 输出能够切换或显示栅极驱动活动。 不过、 在 GLA 测试点未观察到信号或脉冲 。 相比之下、其他栅极驱动输出(其余相位的高侧和低侧)在相同条件下按预期响应。
在这些测试期间 nFAULT LED 闪烁 、表示在尝试驱动安全门时可能存在故障情况。
问题:
- 哪些故障条件专门可能仅禁用一个低侧栅极输出 (GLA)、而使另一个栅极输出保持运行?
- 是否有会单独闭锁 GLA 的内部保护措施(例如 VDS 过流、栅极故障、UVLO)?
- 这是否表示栅极驱动器通道损坏、或者是否存在可能导致该症状的配置或电源时序问题?
此致、
公务员制度委员会