This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:ILIMIT、AMPOUT 和自举电路的原理图设计

Guru**** 2693535 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010273, DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1599918/drv7308-schematic-design-of-ilimit-ampout-and-bootstrap-circuit

器件型号: DRV7308
主题中讨论的其他器件: TIDA-010273

您好团队:

我的客户正在设计基于 TIDA-010273 的原理图、并有一些问题。 您能告诉我您的意见吗?

1.ILIMIT

ILIMIT 引脚上是否需要任何滤波器?  

image.png

2. AMPOUT

您是否对 AMPOUT 上的滤波器(例如配置和放置)有建议?

image.png

3.自举电路

您能告诉我施加二极管和电容器的原因吗?

image.png

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sakai-san:

    感谢您的提问!

    1. ILIMIT 上无需外部滤波器、因为该引脚具有非常大的内部滤波器(抗尖峰脉冲约为 1us)

    2.对于 AMPOUT、我建议在靠近 MCU ADC 的输出端使用 RC 滤波器来滤除任何高频噪声。 R81 和 R87 与 C44 构成了一个输入 RC 滤波器、理想情况下应靠近放大器输入引脚 (AMPIN-和 AMPIN+) 放置。  

    二极管为 DNP、DRV7308 不需要。 由于许多竞争对手 IPM 都需要这些封装、因此我在 EVM 上提供了用于评估的封装、但我将其留空、因为我们的器件不需要这些封装。 只要不需要 100%占空比且低侧导通时间足够长、能够在每个 PWM 周期完全刷新自举(大约 500ns 导通时间(即最小脉冲宽度))、自举值可以为 1uF。 如果客户需要运行一段时间、此时自举电容器不会刷新、那么可以使用更大的自举电容器来帮助支持高侧更长时间、然后需要为自举电容器充电。

    此致、

    Anthony Lodi