This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:LM5025 正向电压模式 PWM 控制器有源钳位

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC2897A, LM5025, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1600707/lm5025-lm5025-forward-voltage-mode-pwm-controller-active-clamp

器件型号: LM5025
主题中讨论的其他器件: UCC28056、UCC2897A、UCC28180

我正在寻找一款能够出色适应此拓扑的控制器:120–277V VAC→PFC→400V BUS→48V / 260W 有源钳位正激式。 我简化了使用 LM5025 的过程:针对电流模式 DC/DC 开关频率的有源钳位正激式转换器:200kHz;针对有源钳位 PFC 前端控制器使用 UCC28180D 的升压 PFC 级。 我可以定制变压器、提供 48V 输出。 我的目标效率 (PFC + DC/DC):~90–92%。 我认为这是使用这些组件的最佳途径、或者我是否应该考虑其他组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:  

    建议将 UCC28056 用于 PFC 控制器、UCC2897A 用于有源钳位正向控制器。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道  UCC28180D 是否有 SIM? 当我转至 WebBench 并尝试进行仿真时、我得到一个标记、表示“此设备的仿真未启用“。 请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:  

    请参阅 UCC28180 的“设计和开发“部分:

    https://www.ti.com/product/UCC28180#design-tools-simulation

    您可以找到 PSPICE 和 TINA 模型以及设计计算器。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、我在 Altium 中运行仿真时遇到了问题。 当我尝试运行仿真时、仿真仪表板会弹出、四个零部件以橙色突出显示、供我编辑。 当我单击编辑其中一个组件时、它会显示“找到加密的模型“。  不支持加密模型。 我可以在不影响仿真电路的情况下更改这四个组件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:  

    我们以前通常没有在 Altium 中运行仿真。  哪些组件向您提供这些错误消息 — 这些 TI 组件是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C16、L2、U2 和 U3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:  

    我不知道  C16、L2、U2 和 U3 是什么。  

    此外、我 不确定 Altium 仿真器是否配备了能够使用 TI SPICE 模型运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Altium 可以运行 Spice;但是、当我转到 Sim 元件时、UCC28180 未在可用元件中列出。 还有其他替代方案吗? 我想使用此器件、但如果在进行原型设计之前进行仿真、我会感觉更舒适。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:   

    您是否通过 我在上面发送的链接下载了 PSPICE 模型? 如果是、是否有办法将其导入到 Altium 中?  除非您签订了 NDA 协议、否则我们无法共享未加密的版本。  

    或者、 您可以在 PSPICE 而不是 Altium 中运行仿真。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我下载了 zip 文件、在 Altium 中打开了该文件夹、并运行向导来创建新工程。 打开工程后、我可以看到原理图。 当我开始运行仿真时、得到了这个误差。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    为确保功能正常、请尝试在 PSPICE 而不是 Altium 中运行仿真。  

    谢谢、

    John