Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC2897A, LM5025, UCC28056
器件型号: LM5025
主题中讨论的其他器件: UCC28056、UCC2897A、UCC28180
我正在寻找一款能够出色适应此拓扑的控制器:120–277V VAC→PFC→400V BUS→48V / 260W 有源钳位正激式。 我简化了使用 LM5025 的过程:针对电流模式 DC/DC 开关频率的有源钳位正激式转换器:200kHz;针对有源钳位 PFC 前端控制器使用 UCC28180D 的升压 PFC 级。 我可以定制变压器、提供 48V 输出。 我的目标效率 (PFC + DC/DC):~90–92%。 我认为这是使用这些组件的最佳途径、或者我是否应该考虑其他组件?