This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:TI 是否有不带功率级的 600V 三相电机驱动器

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7308, DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1605300/drv8300-does-ti-have-600v-3phase-motor-driver-w-o-power-stage

器件型号: DRV8300
主题中讨论的其他器件: DRV7308

您好的团队、

我的客户希望为交流驱动应用选择一个不带功率级的 600V 三相电机驱动器。  

我看到 DRV8300 为 100V、DRV7308 为 600V、但具有 GaN 功率级。

TI 是否有合适的器件、竞争器件为 XN2136S。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的提问! 客户电机应用的 RMS 电流和峰值电流是多少? 客户系统中的标称电压是否为 310V 直流电压?

    此致、

    Anthony Lodi