Other Parts Discussed in Thread: DRV7308, DRV8300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8300
主题中讨论的其他器件: DRV7308、
您好的团队、
我的客户希望为交流驱动应用选择一个不带功率级的 600V 三相电机驱动器。
我看到 DRV8300 为 100V、DRV7308 为 600V、但具有 GaN 功率级。
TI 是否有合适的器件、竞争器件为 XN2136S。