This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:高侧的最大占空比

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1604264/lmg2100r044-maximum-duty-at-high-side

部件号: LMG2100R044

您好的团队、

客户愿意将 LMG2100R044 用于三相逆变器。 由于高侧驱动使用自举、因此他们担心可以向高侧施加多少占空比。

我假设在 HS-HB 上添加独立电源、这可以是 100%、但如果在 HS-HB 上没有额外电源(使用内部自举)、LMG2100R044 能够运行多大的占空比?

如果这取决于关闭时间而不是任务,那么请让我知道。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    很难说可应用于 HS FET 的任何最大占空比绝对值、因为它取决于 BOOT 电容、开关频率和下图所示的其他几个参数。



    您可以计算在特定开关频率下实现所需的最大占空比所需的引导电容。 如果计算出的具有一定安全裕度的引导电容在您的应用中是可行的、则可以使用自举方法。 否则、您必须使用 HS-HB 引脚上的独立电源。

    此致、
    Kuldip。