Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: LMG2100R044
您好的团队、
客户愿意将 LMG2100R044 用于三相逆变器。 由于高侧驱动使用自举、因此他们担心可以向高侧施加多少占空比。
我假设在 HS-HB 上添加独立电源、这可以是 100%、但如果在 HS-HB 上没有额外电源(使用内部自举)、LMG2100R044 能够运行多大的占空比?
如果这取决于关闭时间而不是任务,那么请让我知道。
此致、
Hayashi