This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350R:关于 ESD 问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1605226/drv8350r-regarding-esd-eproblems

器件型号: DRV8350R

我们目前正在使用基于 DRV8350RH 的三相逆变器开发一个电机驱动器电路。  
在电机驱动器板的 ESD 测试期间、我们遇到了问题、请寻求您的支持。
首先、在 ESD 测试期间、在 8kV 接触放电时会发生具有过流误差的栅极驱动器故障。
我们知道 DRV8350RH 的过流错误检测基于 VDS 和 SHx 线路的检测。  
作为对策、我们通过增大去耦电容来增强直流链路;  
但是、过流误差会继续发生。

我们还考虑了增强 SHx 线、但这些线很难修改、  
因此、每条 SHx 线都通过霍尔电流传感器连接到 U、V 和 W 相位。
我们开发了具有四种以上不同额定功率的电机驱动器板、  
但此问题仅出现在特定的电路板型号上。
在发生问题的电路板上、VDS 引脚的外部配置电阻器保留在 N.C.  
对于上拉和下拉、将引脚保持悬空状态。  
在没有此问题的电路板上、VDS 引脚配置了一个 75k 下拉电阻器。
由于上拉电阻器和下拉电阻器均未组装、因此 ESD 直接耦合到 VDS 引脚的概率应为低。

最后、我们想提出以下两个问题:
1.是否有任何额外的硬件或软件方法来防止在注入 ESD 时发生过流错误?
2.调整 VDS 引脚的外部配置电阻是否有助于减少 ESD 引起的误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。

    1.可用于抑制 ESD 注入影响的一种方法是在受影响的线路上使用 TVS 二极管、在本例中为 SHx。 具体思路是、您可以在 SHx 线路和 GND 之间添加一个 TVS 二极管、并在以下情况下为二极管选择适当的击穿电压:  

    • 击穿电压应高于 SHx 线路正常运行期间出现的电压、以免在意外情况下触发 TVS 二极管。
    • 二极管达到其击穿电压(ESD 事件期间)后、二极管将从 SHX-GND 创建一个放电路径、以耗尽 ESD 事件引起的电压尖峰
    • 选择过程中还需要考虑 TVS 二极管的额定功率、以确保其额定功率在您的应用中可接受。

    如果您的系统中可能存在此方法、我可以提供有关此方法的更多信息。

    2.有趣的是,只有当 VDS 引脚上有 NC 时才会发生这种情况。 也许外部配置路径会在一定程度上协助 ESD 放电。 在将 VDS 引脚悬空的电路板上、是否可以使用不同的配置来避免该问题? 如果情况更好、或许可以使用 75k 下拉电阻、或者将其连接到 DVDD 以禁用保护?

    谢谢!

    Joseph