器件型号: DRV8350R
我们目前正在使用基于 DRV8350RH 的三相逆变器开发一个电机驱动器电路。
在电机驱动器板的 ESD 测试期间、我们遇到了问题、请寻求您的支持。
首先、在 ESD 测试期间、在 8kV 接触放电时会发生具有过流误差的栅极驱动器故障。
我们知道 DRV8350RH 的过流错误检测基于 VDS 和 SHx 线路的检测。
作为对策、我们通过增大去耦电容来增强直流链路;
但是、过流误差会继续发生。
我们还考虑了增强 SHx 线、但这些线很难修改、
因此、每条 SHx 线都通过霍尔电流传感器连接到 U、V 和 W 相位。
我们开发了具有四种以上不同额定功率的电机驱动器板、
但此问题仅出现在特定的电路板型号上。
在发生问题的电路板上、VDS 引脚的外部配置电阻器保留在 N.C.
对于上拉和下拉、将引脚保持悬空状态。
在没有此问题的电路板上、VDS 引脚配置了一个 75k 下拉电阻器。
由于上拉电阻器和下拉电阻器均未组装、因此 ESD 直接耦合到 VDS 引脚的概率应为低。
最后、我们想提出以下两个问题:
1.是否有任何额外的硬件或软件方法来防止在注入 ESD 时发生过流错误?
2.调整 VDS 引脚的外部配置电阻是否有助于减少 ESD 引起的误差?